This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:用于控制 EN 引脚的3.3V 电平 GPIO 引脚

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446203/tps552882-3-3v-level-gpio-pin-to-control-the-en-pin

器件型号:TPS552882

工具与软件:

您好、先生、

我的客户希望使用3.3V 电平 GPIO 引脚 直接控制 TPS552882的 EN 引脚、它可用吗?  

GPIO 引脚启用 TPS552882并直接进入旁路模式后、您能否建议一些注释来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    感谢您联系我们。 我可以知道客户和应用是什么吗?

    [报价 userid="453673" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446203/tps552882-3-3v-level-gpio-pin-to-control-the-en-pin 我的客户想使用3.3V 电平 GPIO 引脚 直接控制 TPS552882的 EN 引脚吗?  [报价]

    没问题。 确保在 GND 之间添加一个下拉电阻器。

    [报价用户 id="453673" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446203/tps552882-3-3v-level-gpio-pin-to-control-the-en-pin "]在 GPIO 引脚启用 TPS552882并直接进入旁路模式后、您能否提供一些意见来解决此问题?

    您能否提供一些波形和原理图来描述问题?  

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您发送编修。

    它不是 Type-C 应用。

    他们更换了 SW MOS 和电感器、解决了这个问题。