This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340RTER Webench 参考设计

Guru**** 2578795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445910/tps55340-tps55340rter-webench-reference-design

器件型号:TPS55340

工具与软件:

尊敬的支持部门:  

我在 webench 电源设计器上创建了一个参考设计。  进行 Cadence Orcad 导出后、我得到了一个名为 WBDesign34_CadenceOrCAD.zip 的文件、在该文件中我只能找到与电路板目录和 PCB 布局相关的文档。 没有原理图。  e2e.ti.com/.../WBDesign34_5F00_CadenceOrCAD.zip

这是软件包中的 readme.txt 文件的一部分。  

要将新的 Schematic 导入 Orcad Capture CIS、请执行以下操作:

1.将下载的文件夹文件解压缩到本地目录,然后
启动 Orcad Capture CIS。
2.从菜单中选择"File\Import Design"。
3.选择 EDIF 选项卡。
4.在"打开"窗口中浏览到正确的 EDIF 文件。 请注意、它不会看到
缺省情况下为"EDIF"目录。
5.验证剩余的设置。 您还可以在 UCD PMBus 器件 GUI 中下载该文件
您可以(并且应该)使用导出文件附带的选项。
6.按"确定"。

将为您导入原理图。 使用菜单中的 File\Open\Design 查看您的原理图。

如需了解更多相关信息、请访问以下网站:
www.accelerated-designs.com/.../OrcadCapture_BrdSch_import.html

最后一行的链接已损坏。  

请给我一些下载原理图以及导入到我的设计中的建议。  

感谢您的帮助。  

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    目前 、 Webench Cadence OrCAD 原理图导出由于基础设施 问题而不可用。 这是 在大多数器件中观察到的一个通用问题。 这个问题似乎是棘手的。 我们仍无法找到其背后的确切原因。 我们的专家正在为此而努力。  我们希望能 延迟找到解决方案。 解决问题后、我们将通知您。 请注意、这可能需要比预期更长的时间。 感谢您的耐心。  

    此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal:  

    感谢您的及时响应、知道这是一个一般问题就足够了。 如果修复、这将是所有 OrCAD 使用的一个很大改进。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  David:

    感谢您的建议。 我们已将此请求转发给软件团队、并将其添加到他们的流水线中。

    由于这将根据关键性和可用带宽进行规划、因此可能需要很长时间。

    目前 未对其进行优先级排序、也没有正在进行的解决基础设施问题的活动工作。 确定优先级 和解决 此问题可能需要更长的时间。  

    此致、

    Umayal