This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:关于 LM66100理想二极管中的周期性尖峰

Guru**** 2526680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, LM66100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442292/lm66100-regarding-the-periodical-spikes-in-lm66100-ideal-diode

器件型号:LM66100

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在为新设计评估 LM66100器件。  我们正在评估 LM66100EVM 板上的理想二极管。   我们将4.5V 作为输入、而我们将在输出端获得4.5V。  但我们观察到周期性尖峰达到15 -20mA。 请参考下图。  

由于目标设计是电池供电系统、因此我们对此问题作出了回应。 请分享您的意见以便尽快解决此问题。

下面是 EVM 板跳线设置:

JP3悬空
JP2已连接
JP1和 JP4未连接
JP5未连接



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    请在连接 JP3或 JP4的情况下重新进行测试。 不建议将 CE 保持悬空。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有。 我们也对此进行了测试。 但我们仍然遇到了问题。 这是跳线设置。

    注意:

    我们在输入侧得到尖峰。 但这些尖峰不会出现在输出侧。

    问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:  

    会在输入端测量电流尖峰、对吧? 您能否移除所有输入电容器并再次进行测试?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们移除了评估板上的电容器 C1和 C3。 但仍然可以观察到尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在等待您的回复。 请尽快解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    您是否 也可以探测 VIN1、VIN2信号? 请包含每个电源的 VIN1、VIN2、输入电流。

    此外、还会测试独立器件。 我说的是单独测试 U1和 U2、而不是在 Oring 中测试。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    到目前为止、我们已使用工作台电源测试了 EVM 板。

    今天、我们已经对采用电池组的 EVM 进行了测试。 现在我们没有观察到该尖峰。

    尝试使用台式电源时发生问题。  我的目标电源是仅电池组。

    因此、该问题立即得到解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    很高兴知道它得到了解决。 关闭螺纹。

    此致、

    Shiven Dhir