This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:电力输送问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442055/tps61175-power-delivery-issue

器件型号:TPS61175

工具与软件:

大家好、团队成员:  
请查看随附的 TPS61175PWPR 原理图、我们将在设计中使用 TPS61175PWPR。  
对于后台、 TPS61175PWPR 的输入为4.01V、其所需的输出为9V。 它在输出正常时提供电压。 此9V 升压转换器的用途是驱动我们的无线充电 IC IP6802。 最大电流要求为0.8A 您能否查看这些原理图、并告诉我们此处出现了什么问题。 它是否与电源路径中二极管的开关频率有关? 请检查并告知我们。 您可以查看电源路径中的部件号以进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    感谢您联系我们。

    似乎该环路不那么稳定。

    对于输出电容器、我从 Murata 中选择、并且只找到一个:GRM158R61A226ME、这个值为22uF、0402、额定电压为10V。

    它在9V 时的有效电容仅为1.7uF。

    这是导致环路不稳定的主要原因。

    此外、大电感器会导致 RHPZ 频率过低。

    请参阅建议的设计。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    主要更改包括电感器、输出电容器和 Rcomp。

    对于输出电容器、会 考虑 其有效电容。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Fergus。

    您觉得我们在此处所做的二极管选择有什么问题吗? 还是可以继续?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是 IC 数据表的屏幕截图。 如您所见、我们使用的是22uH。 我们使用的是相同的电感器。 可以吗?或者我们是否应该根据您在共享链接中的设计进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    二极管正常。

    数据表显示了一些针对电感器的建议。

    我连接 webench、以防您看不到它。

    实际上、22uH 和4.7uH 在您的情况下都是可以接受的。

    电感器差异会导致输出电容器和 Rcomp 不同。

    对于22uH、 RHPZ 的频率较低、应该有更多的输出电容器、并且 Rcomp 更小、以确保环路稳定和足够的裕度。 总环路交叉频率将更低。

    对于4.7uH、 RHPZ 的频率更高、输出电容器会更小、总环路交叉频率会更高。

    交叉频率会影响动态响应、通常我们希望它的值尽可能高。

    对于输出电容器、我们也希望它们越来越小。

    因此、强烈建议使用 Webench 结果。

     强烈建议登录 Webench 以查看所有结果、您可以更改任何组件参数以查看引起的更改。 例如、将电感更改为22 μ H、我们可以看到、除非添加输出电容或降低 Rcomp、否则环路将不稳定。

    此致、

    Fergus

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:  
    我们尝试了精确的电路、如您提到的链接中所示。 请查看随附的热成像摄像头测试报告。 IC 过热并不断重新启动。 请建议我们在这种情况下应该怎么做。 请注意、报告中144度温度下最热的零件为 TPS61175.e2e.ti.com/.../FLUKE_2D00_1674FF07F.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    器件可能会因较大损耗和不良散热条件而热关断

    以下是两种改进方法:

    1.将开关频率从1.2MHz 降低到500k 或更低。

    请注意其他元件参数、如电感饱和电流、输出电容、补偿参数等。

    2. 最小开关回路。

    当开关环路较大时、器件会具有较高的尖峰、相应地损耗也会更高。

    3.增加耗散情况

    在我们的 EVM 中、它是一个4层 PCB、有一些过孔会将热量从器件传导至整个电路板。

    建议使用更厚的铜和更多的过孔来改善耗散情况。

    请先尝试解决方案1。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    在我们的 EVM 上测试了相同的条件。

    VIN=4V、VIN=9V VO、Io=0.9A、Iin 大约为2.62A;

    频率约为1.1Mhz;

    器件的稳定温度仅为50C 与20C Ta;

    BTW、电感器不靠近器件、其损耗不会影响器件。

    那么、该器件能否以异常方式工作、从而导致较大的损耗?

    还请检查输入电流和 SW 波形。

    此致、

    Fergus