This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:VIN 建议条件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443543/tps22950-vin-recommended-condition

器件型号:TPS22950

工具与软件:

团队成员、您好!

tps22950的最小 VIN 电压建议为1.8V、这是标称值吗?  

考虑到电源电压的精度、典型电压为1.8V 的应用可能不在建议的工作条件范围内。  

此致、

佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我们将在内部提供一些缓冲器、允许将该部件用于1.8V 电源轨应用。 因此、该部件可用于1.8V 应用。

    此致、
    Arush