This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:无法#39;可在75°C 温度下启动

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443429/tps2419-cant-start-in-75c-temperature

器件型号:TPS2419

工具与软件:

德语:

客户使用 TPS2419执行3.3V ORing、他们发现下面的电路存在异常高温问题

1 - Vin=3.3V、负载=1A、执行75°C 高温测试时、存储超过5分钟后电路板无法启动。

在25°C 和-40°C 的温度下可以正常工作。  

3当以1A 负载从75°C 开始时、MOSFET GS 电压非常奇怪。  

您能帮助检查发生了什么吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    VGS 是否变为负值?

    1.可以尝试在空载时开启吗?

    2.在没有 FET 的情况下开启(无负载)?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven:

    是的、它可以空载工作。

    如果可以启动、则添加负载并提高温度、它仍然可以 wokr。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    1.门是否真的变为负值或它是不正确的探测.

    2.如果栅极为负值、设备是否损坏?

    3.您可以分享以下个人资料: VIN,ILOAD,GATE VOUT

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven:

    波形是 MOSFET 栅源电压、而不是 GATE 到 GND 电压。

    IC 正常。 未损坏。

    3.我会发送 IC 进行 FA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Haiwen