This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:VSYS 具有 Isys >0时的系统调节电压

Guru**** 2517880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445098/bq25886-vsys-system-regulation-voltage-with-isys-0

器件型号:BQ25886

工具与软件:

你(们)好

在数据表中、我找到了以下内容:

我想知道 当 ISYS > 0时系统调节电压增加了多少、是否有任何相关信息、例如我在一个图表中看到 VSYS 作为 ISYS 的函数?

感谢您的帮助!
BR
参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Reto:

    ISYS=0A 是该规格的测试条件之一。 没有可用于其他 ISYS 值的数据。

    谢谢!