This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:IT 算法、库仑计

Guru**** 2558400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444825/bq40z50-r2-it-algorithm-coulomb-counter

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

你好。
我们正在使用 BQ40Z50-R2设计无人机电池。
在某些情况下、无人机在将感应电阻用作1m Ω 时使用的电流超过40A、在本例中、我想知道它是否适用于 IT 算法。
电量监测-状态-平均 I 上次运行和平均 P 上次运行的最大值分别为32.768A 和327.67Wh。 如果是、我想知道 bq40z50-R2是否不能用于使用40A 的无人机、或者它是否适用于高达100A 的算法、因为它的电压范围为-0.1V 至0.1V、这是库仑计的输入电压规格。