This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:申请原理图设计审核

Guru**** 2385580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444865/bq24230-request-for-schematic-design-review

器件型号:BQ24230

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想问您关于原理图设计审查。 设置条件为 ISET=TMR=ISG, 500mA 245mA (0.7C ), Battery=Li-Polymer 3.7V@í a 350mA , TMR=Not used。 请查看下面的附件并告知我审核结果。

e2e.ti.com/.../BQ24230_5F00_Schematic.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    此主题是否有任何更新? 请检查它并告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、  

    感谢您的耐心。 我们今天将提供有关原理图审阅的反馈。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、  

    请参阅我对下面原理图检查的评论。  

    -IN 引脚需要在充电器 IC 附近放置至少1uF 的去耦电容器。 在附加的原理图 C55显示在输入节点处、但根据 PCB 设计上 USB Type C 端口与充电器 IC 的接近程度、可能需要在 BQ24230输入附近添加一个额外的电容器。  

    除了 IN 引脚上所需电容器的反馈之外、原理图的其余部分看起来良好。 存在所需的元件、我可以确认电阻值是否正确、以设置本主题中列出的设置条件。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的反馈。 让我与客户核对您的意见。

    此致、