This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064A:峰值电流模式 DPWM 配置相关问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438210/ucd3138064a-problems-with-peak-current-mode-dpwm-configuration

器件型号:UCD3138064A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具与软件:

尊敬的  支持、

 我想知道如何在 UCD3138中实施峰值电流恒定导通时间控制、更具体地说、如何通过 CBC 和峰值电流模块触发 DPWM、以及  在此过程中是否需要使用边沿生成? 我尝试自己设计触发方法(如图所示)、但我不知道它是否有效。 这里是否有其他有关 DPWM 触发或将 CBC 保护更改为触发 DPWM 而不是切断 DPWM 的信息?期待您的回复!

此致、

Jun Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    您的查询正在审核中。

    我会在一两天内作出回应。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    我们之前尚未在 UCD3138中实现这一点。 所以、这需要时间。  

    请让我们一周时间了解正确的实施方式并向您提供最新信息。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Hemanth 、á lez

    感谢您的帮助、并期待 您的回复。

    此致

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    六月

    当然。。。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    六月

    您能在此处分享更多技术背景吗? 拓扑? 应用? DPWM2AF 和0A 连接到什么? 或原理图?

    如果您不愿意在线分享该信息、请联系我们当地的 FAE 团队。  

    我们需要这些信息才能继续进行评估。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、

    我将 DPWM2AF 更改为 DPWM0AF

    拓扑:降压转换器。

     Application:Point of Load Converter

    DPWM2AF 和0A 连接到:谷值电流模式常量导通时间控制(图1)及其调制波形)。图2(由于 COT 控制是一种可变频率控制、每次 VIL 谷值等于 VC 时都会产生恒定导通时间、因此我要在 UCD3138中实现上述操作、。 UCD3138中的峰值电流模式只能在峰值电流达到目标值、时通过 CBC 关闭 DPWM、所以我只能通过使用沿发生器模块。打开 DPWM

     当 VIL 的谷值等于 VC、PCM 触发信号(故障)斩波 DPWM0AF 生成下降沿时、该下降沿充当 DPWM0A(图3)的导通信号。

    此致

    Jun Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    六月

    我会在几天内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    六月

    原则上、可以使用外部电路反转电流极性并像您所述的那样利用 PCM。 但我不确定你是否可以在事后强制 COT。  

    您还可以使用通用 ADC 来检测谷值并通过固件触发 PWM、但您 需要验证从检测到动作的延迟是否可以接受。

    遗憾的是、我们没有用于验证概念的示例代码或硬件。