This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:0x11:ChargerSpecinfo()支持

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444879/bq24765-0x11-chargerspecinfo-support

器件型号:BQ24765
主题中讨论的其他器件: BQ24725A

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我知道 BQ24765支持 SMBus V1.1。

在 SMBus V1.1中、您可以使用"0x11:ChargerSpecinfo ()"获取充电器信息、但了解该器件不支持该功能是否正确?

我们想知道 BQ24765是否支持 PEC。

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    [报价用户 id="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444879/bq24765-0x11-chargerspecinfo-support "]

    在 SMBus V1.1中、您可以使用"0x11:ChargerSpecinfo ()"获取充电器信息、但了解该器件不支持该功能是否正确?

    [报价]

    是的、这是正确的、BQ24765 不支持该功能。

    我们想知道 BQ24765是否支持 PEC。

    否、BQ24765不支持 PEC。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    似乎尚未发布满足4节电池要求的电池充电器、即降压(或降压/升压)、SMBus (兼容 PEC)。

    您是否计划推出可独立运行的 BQ 电池充电器(例如 LTC4100)、该充电器通过 SMBus 连接到智能电池?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    BQ24725A 与 LTC4100非常相似。 BQ24725A 和其他类似器件(例如 BQ24765)能够通过主机智能电池通过 SMBus 进行控制。 这些器件将与智能电池主机配合使用、 但这些器件没有  AlarmWarning 或 ChargerStatus 寄存器。

    似乎尚未发布符合4节电池、降压(或降压/升压)、SMBus (兼容 PEC)要求的电池充电器。

    我们没有计划发布与 PEC 兼容的充电器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我当时也在查看 E2E 站点上的信息、但是您的回答帮助我们澄清了我在之前的主题中提出的一些问题。

    (+) BQ25708:符合 SMBus 1.1 PEC? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Masashi