This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:如果使用第三方工具进行 EEPROM 编程、则应使用哪个文件?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446164/tps25751evm-if-3rd-part-tool-be-used-for-eeprom-programing-which-file-should-be-used

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  由于我无法使用 GUI 工具对  TPS25751外部 EEPROM 进行编程、因此我认为我应该使用 USB 转 I2C 工具进行 EEPROM 编程。

  配置文件将由 TI GUI 工具构建。 我想确认需要生成哪个文件? 二进制文件还是其他文件?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    是的、要直接刷写 I2C EEPROM、您应使用完整的闪存二进制.bin 文件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

      明白了、谢谢。