This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:平板电脑连接 USB 时、自动将音量复位至中级

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446130/tps65987d-automatic-volume-reset-to-mid-level-on-usb-connection-with-tablet

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: PCM2900CTPS65987

工具与软件:

您好!

我们将使用 TPS65987D 在系统中进行测试、如随附的图所示。 该系统通过 USB Type-C 电缆连接到商用平板电脑。


但是、只要建立连接、平板电脑的音量就会自动重置为中级。 在以下情况下会发生此行为:

  1. C 型电缆的物理连接/断开。
  2. 复位 TPS65987D (PD 控制器)、从而触发 USB 重新初始化过程。

我们的目标是保持平板电脑的音量始终设置为最大值、但自动调节至中等音量对我们的应用程序来说是个问题。

根据我们的分析、我们怀疑以下潜在原因:

  1. 平板电脑行为
    当检测到 USB 音频类设备(本例中为 PCM2900C)时、平板电脑的操作系统可能会将音量重置为默认的中音级别。

  2. TPS65987D PD 复位
    TPS65987D 可能会在 PD 复位期间触发重新初始化过程、进而导致平板电脑复位音量。

  3. USB2046I 行为
    USB 集线器 IC 可能对重新初始化序列做出贡献、从而导致音量重置。

我们要确认:

  1. 是否为 TPS65987D 推荐了任何配置或设置、以最大程度地减小或防止 PD 复位期间的音量复位?
  2. PCM2900C 或 USB2046I IC 是否会导致此问题?如果是、我们应该审查哪些特定配置?
  3. 将 TPS65987D 与 USB 音频类器件结合使用时、是否有类似行为报告?

此外、如果有其他方法可以保持恒定的最大音量(例如固件修改、GPIO 配置或外部硬件控制)、我们将乐于提供任何建议。

如果需要更多详细信息或日志、请告知我们。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我是一名工程师、为 TI 的 USB-C PD 产品提供支持。 我可以提供一些有关 USB-C PD 部分的反馈、但在 USB2046或 PCM2900C 上不会太多。

    从 PD 的角度来看、TPS65987D 不应直接控制音量级别、因此我不确定原因是什么。 我们所控制的是 USB-C 端口连接和与 USB-C PD 协议相关的合约协商。

    Unknown 说:
    Type-C 电缆的物理连接/断开连接。

    在连接和断开连接时、TPS65987主要涉及协商电源合约并确定连接功率(供电方/受电方)和数据角色(DFP/UFP)。

    有类似报告显示将 TPS65987D 与 USB 音频类器件结合使用时存在此行为?

    我在过去没有看到这种行为的报告。

    我将把这个主题重新分配给支持音频器件的团队、看看他们的工程师是否可以提供反馈。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我的怀疑是你的第一个建议,司机是这样做的。 PCM2900C 会对 USB 音频类请求做出反应、并根据操作系统/驱动程序希望设置的音量相应地设置音量。 它不应恢复到中音量级别。 可能需要一些存储器。 例如、Windows 会记住已识别的音频设备的最后音量状态、并在连接/切换到后恢复到该音量级别。

    此致、
    Jeff McPherson