This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:μ s 在触发高温后停止充电、会发生重复协商

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431722/bq25792-after-triggering-high-temperature-to-stop-charging-repeated-negotiation-occurs

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750

工具与软件:

控制逻辑:当电池温度上升到50 °C 时、电池通过 I2C 将信息传输到主板、主板将信息传输到电源板以控制 PD 控制器、而 PD 控制器控制充电芯片以限制电流、停止充电并在温度下降到45 °C 时恢复充电

当前问题:主板存在以下问题、当电池温度上升到50 °C 时、充电不会停止、将反复协商充电(9V 2.8A 和9V 0A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    根据上面的792原理图、充电器的 TS 电池温度监控功能由于10k Ω 电阻接地而被硬件禁用、对吗?  如果是这样、且 U 形控制器的软/固件正在监测电池温度并禁用充电、这不是充电器问题、正确吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们通过 I2C 获得电池温度、然后将其发送到 TPS25750

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    对于以下情况、您是否具有此问题的 PD 日志以及 MCU->I2C PD 和-> BQ 之间的 PD 日志:

    1.温度升至50°C 以上

    2.温度降至45°C 以下

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20241112.zipThis 压缩包是 MCU->I2C PD 和-> BQ 之间的 PD 日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    感谢您提供日志、我将对其进行查看并提供反馈。  

    [报价 userid="557104" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431722/bq25792-after-triggering-high-temperature-to-stop-charging-repeated-negotiation-occurs/5490779 #5490779"]是的、我们通过 I2C 获得电池温度后再将其发送至 TPS2575

    后续问题、当您提到您将信息发送到 TPS25750时、您可以详细说明究竟要发送什么吗? 您是否使用4CC 命令"I2Cw"和"I2Cr"来执行 I2C 直通? 或者您是否正在修改 TPS25750寄存器?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用4CC 命令直接与 BMS 进行通信。  我们还会根据所需的功能向 PDController 发送消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    还可以针对以下两种情况提供 SoC 流程吗?  

    控制逻辑:当电池温度上升到50 °C 时、电池通过 I2C 将信息传输到主板、主板将信息传输到电源板以控制 PD 控制器、PD 控制器控制充电芯片以限制电流、停止充电、并在温度下降到45 °C 时恢复充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  您对此问题有任何结论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  您对此问题有任何结论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是否有关于50C 以上和45C 以下电池的 SoC 流程的更多详细信息? 从您之前提供的日志来看、TPS25750似乎正确执行了4CC 命令、您能不能具体指出问题出在日志中的哪个位置?  

    当温度超过50°C 时、您的 SoC 会在任何时候使用4CC 命令"I2Cw"来禁用 BQ25792充电电流? 或者、SoC 还可以修改 TPS25750的灌电流 PDO、以使最大灌电流为0A、从而防止系统(PD + BQ)在高温下以电流充电。

    谢谢。此致、
    Raymond Lin