Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751, BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750、、 BQ25792
工具与软件:
与之有关的人员:
我们将 TPS25751D 用于"纯接收"应用。 我们发现了几个问题:
1.预充电电流不正确
2.未涵盖传统协议
3.需要清除电池电量耗尽模式(TPS25750)
此时、我们将尝试使用 MCU 来覆盖电流并清除电池电量耗尽模式。 您能否帮助支持:
1、哪个寄存器要超写充电电流? 是否可以控制输入电流?
2.哪个寄存器可以用来检查 USB-Type C/USB PD 兼容性? 如果与 USB-C/MCU 不兼容、PD 可以限制电流。
3、要清除电池电量耗尽模式,建议使用"DBfg"命令,但不起作用。 对于 TPS25751、如何清除电池无电模式? 应用手册中指出:如果系统想要在 TPS25751D 出现 VIN_3V3和 PP5V 后使 TPS25751退出无电电池模式、请通过 I2C 进行写入、以清除 PD‘s 无电电池标志、方法是使用4CC DBfg 命令让 TPS25751D 依靠 VIN_3V3和 PP5V 而不是 VBUS。
我们现在正在尝试电池电量耗尽模式。 希望您能支持前两项。 我们面临着解决这些问题的压力。
谢谢!
Chen