This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:未使用引脚设计

Guru**** 2588385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445258/bq769142-pin-design-not-used

器件型号:BQ769142

工具与软件:

您好!

 BQ769142是否可以将未使用的引脚设置为外部引脚?

与 ADBMS1818产品设计类似、引脚配置是否与此兼容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    表16-3. 端接未使用的引脚 BQ769142数据表中 讨论了如何处理未使用的引脚。 您能解释一下外部引脚的含义吗?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    客户目前正在对12个灯串进行采样、如果客户想要使用10个灯串采样、外部是否可以留空、或者必须连接到插接侧短路?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、您好!

    如上表所述、可以将未使用的 VC 引脚直接短接至相邻的 VC 引脚。  该《将电池电芯连接到 BQ769x2常见问题解答》也可能是一个有用的参考。

    此致、
    Alexis