This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:SoC 跳变问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432406/bq34z100-soc-jumps-issue

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

尊敬的专家:

BQ34Z100演示测试中会出现以下问题。  

1.在0℃ 1C 放电过程中、SoC 直接从100%跳到0%、容量几乎变为0。 这些参数如下所示;e2e.ti.com/.../2024_2D00_10_2D00_30.xls

2.放电10分钟后重启后、通讯接口处于当前状态、SoC 从0升至33%(此时仅1C 放电10分钟);

谢谢

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    感谢提供日志文件。

    根据日志文件、学习状态为0、是否已完成学习周期?

    您使用的是什么化学物质、您是如何决定该化学物质的?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    硬件是 BQ34Z100 EVM。 ChemID 根据电池数据表选择"LF100LA (100Ah)"、如下所示:

    电池数据表 PDF 如下所示:

    e2e.ti.com/.../8004.RD_2D00_LF100LA_2D00_S01_2D00_LF-_0A30_LF100LA_A74EC154C4893C68664E0B302D00_B_48722800_1_2900_.pdf

    问题是、在25℃ 上、SoC 是正常的。 但在0℃ 上、它会发生 SoC 跳变。 在不同程度下产生不同性能的可能原因是什么?

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    您应该首先完成学习周期。 如果您没有完成学习周期、则 SoC 读数将不准确。  https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    在哪些方面您发现学习周期未完成? 客户在25度进行测试、运行良好、但 SoC 跳到0度。 请查看我的详细描述,非常感谢!

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    记忆状态寄存器为0x00、这意味着学习周期尚未完成。

    此致、

    Adrian