This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:无电池的器件工作模式。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446134/bq25756e-device-operating-mode-without-battery

器件型号:BQ25756E

工具与软件:

你好。
在8.4V 1.5A 充电器中、我在主机模式下使用 BQ25756E 芯片。
在初始化函数中、我将值写入​​寄存器:
REG0x02 (Charge_Current_Limit 寄存器)= 0b11000001;
REG0x14 (PreCharge_and_REG1110 Termination_Control 寄存器)= 0b00001110;
REG0x15 (Timer_Control 寄存器)= 0b00001001;
REG0x18 (Pin_Control 寄存器)= 0b11000000;
REG0x19 (REG0000_S1 Power_Path_寄存器)= 0b00000000 Reverse_Mode_Control;
REG0x2B_ADC (控制寄存器)= 0b00000000
PIN /CE ->设置为1 (禁用)。

接下来发生的情况是:

如果电池未安装在充电器中
并且我启用充电(引脚/CE ->设置为0)、充电器开始循环
从"快速充电模式(CHARGE_STAT = 011b)"更改为"
充电终止完成模式(CHARGE_STAT = 111b)以及返回。

REG0x24 Fault_Status 寄存器中未发生错误。

接下来、安装电池后、开始充电。 

请告诉我这是否为充电器的正常模式?

我的输出电容如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Susik、

    [报价 userid="633468" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446134/bq25756e-device-operating-mode-without-battery ]如果充电器中未安装电池
    并且我启用充电(引脚/CE ->设置为0)、充电器开始循环
    从"快速充电模式(CHARGE_STAT = 011b)"更改为"
    充电终止完成模式(CHARGE_STAT = 111b)以及靠后。[/QUOT]

    这是充电器的正常操作。 BQ25756E 在快速充电模式下为电容器充电、然后达到终止电流限制。 然后、BQ25756E 会终止充电、电容器电压降至充电阈值。 达到充电阈值时、BQ25756E 再次开始充电。

    电容看起来正常、应该适用于充电器。 请记住、最小电容为80µF、因此可以减小电容。

    顺便说一下、我们提供了 BQ2575X 系列的一般常见问题解答 、可能会有所帮助。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦