This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:您应该帮助查看 Sch? 谢谢。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446330/ucc28600-coulc-you-pls-help-review-the-sch-thanks

器件型号:UCC28600

工具与软件:

Dears、

  客户想要将 UCC28600用于330-550VAC 输入、24V/3.5A 输出、 客户担心用户可能会意外连接900VAC、并考虑采用通用200-1000VDC 输入设计。 因此、客户使用了1700V SIC 固件。 您能帮助回顾一下 原理图 和变压器设计参数是否合理吗? 谢谢!

 e2e.ti.com/.../slvc104j.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、从功能上看它看起来是正确的。  您可以使用 Excel 计算器检查设计。

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC104

    如果客户担心自己要将其连接到900V 交流电、则输入过压保护可能不足以保护此设计。  我建议使用单独的迟滞比较器来禁用 UCC28600的电源(如果输入电压大于550V AC * 1.2)。

    此致、