This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:数据表为 BQ25683时的失配大小

Guru**** 2515840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441978/bq25638-mismatch-size-with-datasheet-as-bq25683

器件型号:BQ25638

工具与软件:

您好、先生、

 客户报告、他们收到的器件与数据表之间存在尺寸不匹配问题:

 在数据表中、  

D:最大值=2.298mm、最小值=2.238mm

 从图上讲、客户得到的 D:2.36mm 2.35mm  

这对客户是否合适?或者如何解释容差?  

此致、

Gary Temg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们正在检查它、我们将回复您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们仍在努力工作,并将在下周感恩节假期后回到您的身边。

    感谢您的理解、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以帮助检查它们如何测量 D 尺寸和 E 尺寸以获得  D:2.36mm 2.35mm 吗?

    非常感谢、

    宁。