This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML-SP:瞬态电压高于额定60V

Guru**** 2648415 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117HVQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446521/lm117hvqml-sp-transients-above-rated-60v

器件型号:LM117HVQML-SP

工具与软件:

您好!

我正在 系统中使用 LM117HVQML-SP、该系统可支持高达75V 的输入电压瞬变。  LM117HVQML-SP 是否可以承受如此高的瞬变?例如、瞬变是否为75V、20V/us 和10us 总脉冲宽度? 稳压器能否处理这些类型的瞬变、或者任何高于额定60V 的输入电压是否会造成永久性损坏?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    应力超出"绝对最大额定值"下所列的值可能会对器件造成永久损坏。 这些列出的值仅仅是应力额定值、并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。

    谢谢!

    伊丽莎白