This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:反向驱动 REG1 LDO 问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446240/bq76952-issues-with-backdriving-reg1-ldo

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们有一个微电子系统、该系统从配置为在连接电池组时提供3.3V 电压的 REG1中获取电力。

但是、当未连接电池组时、我们将通过单独的标签连接连接器提供3.3V 电源、以允许我们对微控制器进行重新编程。 我们的问题是"如果 BMS IC 关闭、是否可以使用3.3V 反向驱动 REG1引脚"

我们最初的感觉是不、我们应该使用肖特基二极管或理想二极管来防止反向电流。 但是、这两种解决方案都有缺点(肖特基会导致电压从3.3V 降至~2.9V、或导致理想二极管增加成本)。 关于我们是否需要采用一些电源 ORing 技术、您能否提供建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

     ‘IC 已关断、则"反向驱动"REG1引脚不是好主意。 保护将是绝对必要的。 我认为二极管最合适。  

    此致、
    Alexis