This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池组/电池组电压校准和增益值

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445954/bq76952-pack-stack-voltage-calibrations-and-gain-values

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

背景:

我目前正在研发定制 BMS 板、其中包含两个 BQ76952芯片。 由于这种硬件配置、我无法找到有效的方法来使用 bqStudio 软件校准每个器件上的 PACK/STACK 电压。 因此、我需要通过调整它们并将生成的电压读数与施加的电压进行比较来手动确定每个电路板的最佳 PACK_GAIN 和 STACK_GAIN 值。 目标是计算可在生产过程中编程到电路板中的平均值。

(默认情况下、叠加电压约为150mV、而 PACK 电压约为850mV。 在多个板中保持一致。)

问题:

从一个电路板获得的最佳增益值会显著抵消另一个电路板上的电压读数、这些读数通常在随机方向上、且没有明显的图形。 为了正确校准 PACK 和电池组电压、是否还有任何其他值需要校准或随增益值一起调整? 如果是这种情况、我认为我无法找到全局增益值、我可以盲目地应用于生产中的电路板。

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    您是否也在执行失调电压校准? 如果您注意到一个恒定模式、其中电压仅相差一定量、那么您可以校准失调电压(即使没有完成增益校准)。

    您在校准过程中采取了哪些步骤? 您在此处进行两点校准吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我不执行失调电压校准、因为当所有 FET 都关断时、PACK 电压会降至接近0、因此似乎没有有意义的失调电压。

    校准两个 AFE 的步骤如下:

    1. 向 BAT+和 BAT-引脚施加已知电压(50V)。

    2. PACK_GAINSTACK_GAIN通过主机 MCU 上运行的固件、将每个 AFE 的和值写入各自的数据存储器寄存器。 (在写入增益值之前、两个 AFE 的 I2C 地址在系统初始化阶段进行区分。)

    3. STACKPACK每秒读取一次每个 AFE 的和电压、并通过 UART 将其打印到终端上。

    4. 将读数STACKPACK电压与实际施加的电压进行比较。

    5. 调整PACK_GAINSTACK_GAIN代码中的和值、以补偿步骤4中标识的差异。

    6. Re -在主机 MCU 上运行固件并重复步骤3–6。

    另外、请注意、我将在整个过程中进行单点校准。

    谢谢!

    Kyungjae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    抱歉、调试这个问题不是很容易。 我有一些问题:

    • 您在50V 时看到的误差吗? 有什么差异?
      • 校准因数计算得出的。
    • 您是否正在使用 READ_CAL1 ()读取这些数据
    • 是否关闭睡眠模式?
    • 没有进行两点校准有什么具体原因吗?  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon