This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:VIN2悬空时的漏电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437514/tps2116-leakage-current-with-floating-vin2

器件型号:TPS2116

工具与软件:

有一个基本电路由 VIN1提供4V 电源、VIN2由电池供电。  VIN1是我的优先电源、但我知道有时我的电池会耗尽... 因此、VIN2将在某个时间点悬空。  我需要使用 TPS2116来完成这项工作。

我现在将获取第一个原型、并正在进行基本测试。 I 为 VIN1提供4V 电源并使 VIN2保持悬空。  根据我到目前为止在论坛上了解的所有内容、TPS2116应该可以做到这一点、我的期望是器件不应有任何超过10-20uA 的泄漏电流。  

然而、我实际上观察到的是、当 VIN2悬空时(上面原理图中的 VBAT_REG 从任何电路上物理移除)、我的系统总电流消耗为450uA。 我已经将 TPS2116从电路中取出、只是为下游系统供电、并确认消耗的电流正常为20uA。  如果没有任何器件连接到 VIN2、这让我相信额外的消耗会通过器件、而不应该连接到 VIN2。  电流消耗对于我的系统非常重要、这种泄漏是不可接受的。  

我缺少什么吗?  非常感谢您的任何帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的评分 一些注释、可能会有所帮助

    • 这篇文章中的电流测量值是通过使用直流电源从 VIN1引用的。
    • 在测试期间、I 移除了 R2 (ST 上拉)、电流保持在450uA。
    • 将 PR1连接至高电平(而不是使用优先级模式)、电流保持在450uA。
    • 仅当我将直流电源连接到 VIN2并缓慢将其提升至4V 后、系统的电流消耗才从450uA 变为预期的20uA。  降低 VIN2上的电压会产生450uA。  通过增加/减少 VIN2、可以轻松地打开/关闭这种高/低电流行为。

    如果还有其他问题、我很乐意详细说明。  再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin。 我很快就会回来讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    悬空时 VIN2上的电压为多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有机会确认这一点、但下周将回到办公室。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我构建了3个 PCBA、其中2个显示了此高电流故障。  当观察到高电流条件时、当保持悬空时、VIN2的测量值为一个 PCBA 为0.2V、另一个 PCBA 为0.6V。

    此后、我们在两个板上更换了 TPS2116器件、高电流条件不再存在。  所有3个 PCBA 均在系统的预期30uA 范围内(与+400uA 相比)进行测量。  首先损坏器件的原因待定。  由于这是我收到的第一个 PCBA 版本、因此我非常小心地缓慢地斜升 VIN1轨(也就是说、在发生这种情况之前、它们没有经历任何形式的严重测试滥用)。

    我还需要执行其他测试、并将在我了解到任何有用信息时更新此票证。  请告诉我、我对于 VIN2的评论中是否有任何有用的地方、或者是否还有其他关于如何重新创建问题的问题。  感谢您的答复。