This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317DCY 作为稳压器

Guru**** 2531670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446320/lm317-lm317dcy-as-a-regulator

器件型号:LM317

工具与软件:

HII 团队、  

我正在使用 LM317DCY (U21、U18)作为稳压器、以从24-15和15-7进行转换、但输出电压不符合预期... 请检查以下实施电路以了解基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    请查看数据表第11页中的以下内容。 这是用于使 LM317用作电压稳压器的电路图。

    如设计要求中所述、Cadj、D1和 D2是可选的。

    您将需要使用两个电阻器 R1和 R2来设置输出电压。 如果 R2是恒定值、则您将具有固定的输出电压。

    本页末尾给出了用于计算输出电压的公式。 (器件的 Vref 为1.25V)

    要获得~7.0V 输出、您可以使用 R1 = 390Ω、R2 = 1.8KΩ Ω

    要获得~15.0V 输出、您可以使用 R1 = 240Ω、R2 = 2.7KΩ Ω

    此致、

    Bobby