This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:tdVdT 公式:V x C 等于时间?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446081/tps1663-tdvdt-formula-v-x-c-equals-time

器件型号:TPS1663

工具与软件:

您好!

我在了解 TPS1663电子保险丝中浪涌计算的公式时遇到一些问题。 数据表给出了两个公式:

(第16页、第9.3.1章)

(1) I (INRUSH)= C (OUT) x V (IN)/tdVdT

(2) tdVdT = 20.8e3 x V (in) x C (dVdT)

这是我的问题、C 的单位是法拉(F)和 F = AS/V (安培秒/伏)。

因此、如果 F 乘以 V、结果必须为(安培秒)。

这意味着、根据公式[tdVdT]= AS。

总之、我看不出这有什么意义。 我想 tdVdT 实际上应该是一个时间? 否则、在公式1中、这会导致 I (INRUSH)完全没有任何维度。

tdVdT 到底是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    查看下面的设计计算器。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-QV4CzjZsl1/01.00.00.0B/slvc765b.zip

    谢谢\Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    感谢您的答复。 我已经在使用计算器。 但我的问题完全不同。 我尝试理解数据表公式、对我而言、它看起来是错误的。 (如上所述)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    公式正确。 请参阅以下说明。

    DVDT 的倍增系数为25、如下图所示。 因此、对于公式 I=C*(dV/dT)、将 DV 作为 VIN/25、将 I 作为2uA

    您将得到  tdVdT = 20e3 x V (in) x C (dVdt)

    对于这些块、给出了近似值。 如果您输入确切的值、就会得到  

    tdVdT = 20.8e3 x V (in) x C (dVdT)

     

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵时间、谢谢!

    我的实际问题仍未得到解答。 容量与电压的倍增如何随时间而产生?

    [V (IN)]x[C (dVdt)]= V x AS/V = AS

    ...这怎么可能是 t 的结果维度?

    或者 t (dVdt)不是时间、而是其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上面的公式所述  

    电流(I)已替换为2uA。 电流在公式中预设。

    我希望这一点得到了澄清。 公式2是一个简化公式。