This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:通过 INT 引脚发送 BQ25758 OCP 通知

Guru**** 2579415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441640/bq25758-bq25758-ocp-notification-via-int-pin

器件型号:BQ25758

工具与软件:

您好!

最近、我已经开始使用 Thunderbolt 设计中提供的 BQ25758、并通过使用值0x0050对 IOUT_REG 进行编程、将 IOUT_REG 配置为在1A 电流下触发 OCP。

当 OCP 发生时、我看到 INT 被触发。

但是、当我们读取0x21至0x24时、它会显示以下值

0x21 = 0x03、0x22 = 0x80、0x23 = 0、0x24 = 0。

我认为 IBAT_OCP 应该在发生 OCP 时设置。

您能否告诉我们、当 BQ25758在降压/升压模式下运行时、如何检测何时存在 OCP?

此致、

Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    感谢您的耐心。 我明天会再给您介绍这方面的内容。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    感谢您的配合。

    当 IC 处于旁路模式时、超过 IOUT_REG 时、将触发 IOUT_OCP。

    如果充电器处于常规直流/直流模式并且超过 IOUT_REG、则充电器将进入恒定电流模式、不超过 IOUT_REG。

    请告诉我这是否适合您、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    当我们加载的值大于 IOUT_REG 中配置的值时、您能否让我们知道由 BQ25758生成 INT 信号的原因吗?

    这是否意味着在降压/升压模式下无法使用 BQ25758来检测 OCP?  

    谢谢、此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    您能告诉我们在加载的值大于 IOUT_REG 中配置的值之后、由 BQ25758生成 INT 信号的原因吗?

    每当*_STAT 位发生变化时、就会触发 INT 脉冲。 这里、CHARGE_STAT 位变为恒流模式、这会触发 INT 脉冲。

    这是否意味着无法使用 BQ25758在降压/升压模式下检测 OCP?  [报价]

    您能否详细说明检测到 OCP 时系统应该怎么做?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    当检测到 OCP 时、我们需要切断电压、系统控制器应知道电压切断的根本原因

    在我们的系统中、电压是切断的、但在发生 OCP 时、不知道切断的原因

    谢谢、此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    微控制器是否可以读取 CHARGE_STAT 位来确定充电器是否进入恒流模式? 这是否有助于确定切断电压的原因?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我认为这是一个假设,你能否确认是否有任何其他原因 BQ 可以进入 CC 模式?

    谢谢、此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    我不确定 IC 可以通过任何其他方式进入 CC 模式。

    我的许多同事目前都不在办公室。 我可以在下周确认这是否对您有用。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    等待您的确认。

    谢谢、此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    感谢大家耐心度过感恩节假期。 我会在一周结束前回复您。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    再次感谢您的耐心等待。

    是的、BQ25758只能在超过 IOUT 时进入 CC 模式。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的确认。

    我通过以下主题打开了一个新问题: e2e.ti.com/.../bq25758-bq25758-discharge-to-5-v-from-higher-voltages

    此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的确认。

    此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    一旦输出负载电流降至 IOUT_REG 以下、BQ25758就会返回 CC 模式。 此时、VOUT_measured=VOUT_REG、BQ25758将返回 CV 模式。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦