This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:无法刷新固件、并且 BMS 在连接数秒内断开连接。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447016/bq40z80-unable-to-flash-new-firmware-and-bms-disconnects-within-seconds-of-connection

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

无法自动检测我的 BQ40Z80。 是否可以使用稳定版本的 bqStudio 手动连接而不是自动连接。 bcz 在论坛上我看到有人能够手动连接它。 我观察到的情况与下面的情况相同。
我指的是: e2e.ti.com/.../bq40z80-unable-to-read-srec-from-device

但在这个帖子, Nathan Henault 能够在稳定版本中手动连接到地址。 但是、在任何地方都没有有关如何做到这一点的信息。 有人知道该怎么做吗?

基本上主要问题是、系统会短暂检测到该故障、然后手动断开连接。 我怀疑 bq40z80中没有固件。 那么、如何再次上传新固件? 确切地说、我还尝试了按唤醒按钮。

  

注意:我已关闭自动刷新功能以在几秒钟内截取屏幕截图、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Njan、

    您能否在打开 BQStudio 时按住 WAKE 按钮、然后按住 WAKE 按钮、以查看在按住 WAKE 按钮的同时是否能够与器件通信。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有同样的问题。 在两个电路板上尝试过此方法、每个电路板给出相同的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Njan、

    我想确认您也正确为电路板供电。 您是否连接了电池或者您是否正在使用电源?

    此致、

    Adrian