This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:CA 和 Ra 方程

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447683/lm5164-ca-and-ra-equations

器件型号:LM5164

工具与软件:

您好!

对于 Ca 和 Ra 方程、只有在 CCM 模式下工作时才可安全地假定这些方程是适用的?

在低于特定输入电压(50V)时、我们预计降压转换器仅为轻负载(~90mA)、并且应以 DEM 或脉冲跳跃模式运行。

怀疑将<50V 插入公式与告知 Ra 和 Ca 选择没有太大关系。

相信这一点最适用于后续数据表说明。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    通过这些公式计算得出的 Ca 和 Ra 也适用于 DCM。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao