This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164-Q1的线路瞬态波形

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447615/lm5164-q1-line-transient-waveform-of-lm5164-q1

器件型号:LM5164-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

客户考虑在48V 电池系统中使用 LM5164-Q1。 它会将电压从48Vbat 降至3.3V。

他们对线路调节感到担忧、因为在负载突降时电池电压从48V 变为70V 左右。

您能否分享线路调节波形以便我们解决他们的问题?

体积:1MU/年

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    抱歉、我没有实验波形、但我可以告诉您线路调节效果会很好、因为导通时间与输入电压成反比、可直接通过 Vin 调节占空比。  这是一个前馈函数。

    如果您仍有疑问、可以订购我们的 EVM 之一并运行测试以获得确认。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao