This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:注入纹波注意事项

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447681/lm5164-injected-ripple-consideration

器件型号:LM5164

工具与软件:

您好!

我们已经 查看了 LM5164 3类反馈、我在快速入门计算器中看到、建议保持小于50mV 的注入纹波。

您能否解释一下与大于50mV 的电压相关的风险?

我们之所以提出这个问题、是因为我们要在工作条件和元件容差下运行一些堆叠分析、想要了解即使我们的标称值接近20mV 目标值、我是否应该担心结果是否超过50mV。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    纹波过大会导致 Vout 调节误差过大、并且还会影响瞬态性能。  50mV 并不是禁止使用此器件的绝对规定、您的电路应该仍然可以工作、您只需进行实验验证即可确定。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao