请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164 工具与软件:
您好!
我们已经 查看了 LM5164 3类反馈、我在快速入门计算器中看到、建议保持小于50mV 的注入纹波。
您能否解释一下与大于50mV 的电压相关的风险?
我们之所以提出这个问题、是因为我们要在工作条件和元件容差下运行一些堆叠分析、想要了解即使我们的标称值接近20mV 目标值、我是否应该担心结果是否超过50mV。

谢谢、Keith