This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:数据表中未提及多种化学物质

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446098/bq25731-multi-chemistry-not-mentioned-on-datasheet

器件型号:BQ25731
Thread 中讨论的其他器件: BQ25703A

工具与软件:

大家好、团队成员:

在 BQ25731产品文件夹特性下、它提到支持多节电池化学成分、但数据表中缺少此信息。

客户需要此 USB 充电器同时支持锂离子和镍氢电池。 客户是否可以参考任何其他文献?  

谢谢!

Kim Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们在 BQ25703A 数据表中提到过它。 原则上、我们的降压/升压充电器不会检查电池化学成分、无论电池类型如何、它们都会执行充电功能。 它们是适用于 多化合物充电器的高效解决方案。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。 您可以帮助解答以下问题、或者提供其他器件的建议吗? 谢谢!

    虽然说明中提到了镍氢电池兼容性、但我可以肯定的是 BQ25731没有执行关键的充电结束检测方法、例如:

    -Δ V 检测、
    -温度上升速率、或
    -基于时间的切断。


    这些都是合适的镍氢充电器 IC 的关键特性、可防止过度充电并延长电池寿命。 如果没有它们、芯片就会给电池组过度充电、导致电芯逐渐损坏。

    如果您确定它支持镍氢电池、您能否提供一个应用电路、演示如何使用 BQ25731从 USB 电源为镍氢电池组安全充电?

    此致、

    Kim Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能正在寻找专用的镍氢电池充电器。  请尝试以下产品选择器。  

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。 实际上、客户正在寻找 同时支持锂离子和镍氢电池的充电器。  主要的充电结束检测方法是否 仅 适用于专用镍氢电池充电器? 不适用于 支持多节化学电池的降压/升压充电器?

    谢谢!

    Kim Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

     关键的充电结束检测方法可以在专用镍氢 电池充电器上使用、但在支持多节化学电池的降压/升压充电器上不可用。

    此致、

    老虎