This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:询问适用于基于 GaN 的 PFC + QR 控制器设计的 UCC28600

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446711/ucc28600-inquiry-about-ucc28600-for-gan-based-pfc-qr-controller-design

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: UCG28826

工具与软件:

您好!

我目前正在着手一个项目、设计一个基于 GaN 的功率因数校正(PFC)和准谐振(QR)控制器。 我的规格包括150W 的输出功率和24V 的输出电压。

我有几个关于 UCC28600的问题:

  1. GaN 驱动能力 : UCC28600能否有效地驱动 GaN 晶体管? 我具体使用的是采用 TO-252封装的 INN700TK190B、其 VGS 等级为6V。 然而、UCC28600数据表未指定其输出驱动电压。 能否提供有关 UCC28600产生的栅极驱动电压的信息? 如果输出电压超过6V、我是否需要实施分压器电路以将其降至所需的6V?

  2. 输出电压限制 :UCC28600数据表显示它能提供的最大输出电压为19.4V。 鉴于我的目标输出电压为24V、使用 UCC28600是否可实现该目的、或者我是否应考虑替代方法?

  3. 开关频率和兼容性 :我注意到 UCC28600的开关频率规定在130kHz 到140kHz 之间。 此频率是否适合我使用所选 GaN 器件的设计? 此外、UCC28600能够驱动增强模式(E 模式)和耗尽模式(D 模式) GaN 晶体管吗?

  4. 备选元件 :是否有任何类似的组件可以提供更高的 VCC 以实现高达80-100V 的电压调节? 我注意到 UCC28600的 VCC 额定值限制为32V、这似乎不足以满足我的要求。

感谢您的帮助!

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28600旨在与 Si FET 配合使用。  所以、您可以正确地说、使用 GaN FET 并不容易。  不过, 我也有另一个建议给你。  TI 发布了全新的 QR 反激式控制器 UCG28826、该控制器采用内部 GaN。  它的设计功率高达65W、可能适合您的应用。

    以下链接可转到 UCG28826数据表、其中提供了有关器件的详细信息。  如果 您对这款器件和/或如何使用它进行设计有任何疑问、请在 e2e 中重新发布、并在主题标题中包含 UCG28226。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucg28826

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、