This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如何永远消除 SOV 故障?

Guru**** 2586885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447391/bq40z50-r2-how-to-remove-the-sov-failure-forever

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的、专家 J ü r

  当我的电池中出现 SOV 故障时、我通过 bqstudio 软件发送了 PF_CLEAR 命令并进行了解除。

  但是当我给电池充电时、SOV 故障再次出现的时间很快、同时电池 SOC 只有9%、就不可能发生电池过压了。

  除了电芯过压之外、发生 SOV 故障的可能原因是什么? 任何硬件问题都可能导致此故障?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steel、

    是否可以发送此问题的日志文件? 您还可以从电量计发送 gg 文件吗?

    此致、

    Adrian