This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064+TPS65988DK

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446768/tusb1064-tusb1064-tps65988dk

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:HD3SS214、、 TPS65988DK

工具与软件:

你(们)好  

我们有一个名为 RSW 的新项目、 它用于两台主机的 USB 和 DisplayPort 开关、我们选择 TUSB1064 + hd3ss214用于其部分函数 实现。 以下是相关的原理图、您能帮助回顾一下吗、谢谢。

e2e.ti.com/.../2045.TUSB1064_2B00_TPS65988DK_2B00_hd3ss214.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    代价。

    1)辅助总线不需要1M 和100k PUP 和 PDOWN、但需要具有交流耦合电容器。

    移除 R25、R28。 用100nF 盖更换 R525、R526。

    移除 R60、R63。 将 R527、R528替换为100nF 电容器。

    HPD 和主链路布线看起来正常。 确保主链路连接上没有其他交流耦合。 主链路上的另一个电容器将添加一个100nF 的串联电容、并将总线路电容推向 DP 规格之外。  

    请提供更新的原理图。

    我的同事将很快回复有关 USB 路径的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:

    我在原理图 e2e.ti.com/.../TUSB1064-RSW.pdf 中查看了 TUSB1064

    此外、我建议使用具有较低钳位电压的 ESD 二极管。 我们通常推荐的一个器件是 PUSB3FR4。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishesh 您好:

    谢谢您的建议、我跟进交流耦合、 保留 PUP 和 PDOWN 选项、我们不会安装它们、除非我们将来需要它、并附上了更新的原理图。

    e2e.ti.com/.../TUSB1064_2B00_hd3ss214.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好:

    感谢您的建议、 我已经在文件中跟进您的意见、但对于 ESD、由于显示端口是我们产品中的内部端口、它将更改为 HDMI 端口进行输出、因此我们尚未为其添加任何 ESD 二极管、但对于所有输出端口、我们已经添加了该端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请组装 AUXN 上的1M 下拉和 AUXP 上3.3V 的1M 上拉。  

    好像您在 GPIO 模式下控制 TUSB1064、但我没有看到 PD 控制器控制着 TUSB1064的 CTL0和 CTL1、这是正确的吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、您好:

    好的、我将在 AUX 上添加 PUP 和 PDOWN。

    是的、我们要将 TUSB1064设置为 GPIO 模式、并且产品中必须有 USB + DP、因此我们只需设置 CTL0和 CTL1即可通过上拉启用 USB+DP。  可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、您需要使用 PD 控制器 GPIO 引脚来控制 CTL0和 CTL1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、我要添加它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devyn:

    很抱歉打断您。 我想说的是、您不应该同时连接100k 和1M。
    正如 David 提到的、您需要1M 电阻器 PUP 和 PDOWN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。