This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:有关 BQ25616上预充电电流调整的查询

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25616, BQ25619, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447634/bq25616-inquiry-regarding-pre-charge-current-adjustment-on-bq25616

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25619BQ25618、BQ25611D

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我当前使用的是 BQ25616充电 IC、遇到了预充电电流过低的问题。

我想问一下、在这些条件下是否有可能增加预充电电流、尤其是快速充电电流固定在2A 时。 是否可以通过某种方法将低于3.0V 的电池的预充电电流调节为确保正确充电?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请说明预充电电流如何过低。 固定为 ICHG 的5%。 如果要配置预充电电流、请使用 BQ25611D、BQ25618或 BQ25619。

    此致、

    Mike Emanuel