This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:寻找与5962-9962001VPA 产品具有相同外形、配合和功能的商用产品(+有关电压基准的额外咨询)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TL1431-SP, TL1431M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446991/tl1431-sp-looking-for-a-commercial-product-with-the-same-form-fit-and-function-as-the-5962-9962001vpa-product-additional-inquiry-regarding-voltage-reference

器件型号:TL1431-SP
主题中讨论的其他器件: TL1431M

工具与软件:

你好?

正如标题所说、我正在寻找一款与 TL1431-SP 的 CDIP 类型的3F 相匹配的商用产品。 我根据自己的搜索结果找到了 SOIC、但找不到任何 DIP 类型的产品。

因此、请检查是否有仅在航天级提供的封装、或者是否有与3F 匹配的不同产品名称的产品。

+另外、TI 产品线的航天级电压基准中是否没有3.3V 产品? 我想将其用于 MCU 的内部 ADC、但仅确认了2.5V 和5.0V。

除了无法正常安装的裸片和 CFP 之外、它们都过大、像小电流的穿孔电压基准那样大、因此难以选择。

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lee、

    TL1431M 采用 CDIP 封装:
    https://www.ti.com/product/TL1431M
    它不是完整的商业,但它不是航天级


    TL1431-SP 数据表中的图7-2显示了如何使用 TL1431-SP 作为3.3V 基准。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我可以确认该产品在 TI.com 上有库存、但 DigiKey 或 Mouser 上似乎不显示。 是否仅可通过 TI 直接购买?

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lee、

    TL1431MJG 是一款军用级产品、其分销商通常与商业产品不同。
    如果可能、通过我们进行购买可能是您可以使用的最简单的方法。

    谢谢!
    Daniel