This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:TPS22990的焊接问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444814/tps22990-soldering-issue-of-tps22990

器件型号:TPS22990

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有标准锡量来避免 TPS22990散热焊盘出现焊锡不足问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我将向 PE 团队核实我们是否有该数据。

    为什么有必要这样做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    他们 之前遇到的焊料不足问题、当时又在问 TI 的建议。 (发生问题时不在我的帐户下、我手头没有问题详细信息)

    但现在它们会遇到焊料短路或焊料过多问题。

    根据我的经验、这是多余的焊料问题。 我认为他们需要改进 SMT 制造商方面。

    但是、我向他们提供的是数据表中的"焊锡膏示例"。 (厚度为0.125mm 的模板)

    但不确定我们是否有我的帖子的要求。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    您可以建议使用0.125mm 厚的模板。

    他们现在使用的焊料厚度。 我可以问这是否足够了。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我正在努力获取焊料厚度信息、并将不断更新。

    如果您从 PE 团队获得信息、也请告知我。

    我们将于下周四与客户举行会议。 我想在本次会议之前获得所有信息。

    请在下周二之前分享 PE 团队的意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Ben。

    我将在收到 PE 团队的回复后进行更新。

    谢谢  

    Amrit