This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14131-Q1:UCC14131效率@结温或环境温度

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447278/ucc14131-q1-ucc14131-efficiency-junction-temperature-or-ambient-temperature

器件型号:UCC14131-Q1

工具与软件:

您好!

温度是否与数据表中给出的效率相符?结温还是 Tambient?

如果效率在结温范围内、是否有任何可用的结温120°C 值?

非常感谢

此致

Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率曲线如所示、将 DUT 置于热处理室中、在每个温度下保持至少20分钟的浸渍温度。 图中显示的温度是热处理室内的环境空气温度。

    要在120°C 时求效率、您需要反算以确定强制结温为120°C 所需的功率耗散和/或环境温度。 根据 VIN、VDD、VEE、POUT 和 Ta、UCC14131可能达到最大功率能力、但结温低于热关断限值。 同样、在某些情况下、可能会在达到预期的最大功率之前达到热关断限制。 因此、我们在数据表中显示了最大功率与温度降额曲线(也和效率曲线一样、这些曲线是通过在热处理室中工作时获取的数据生成的、因此温度为 Ta、而不是 Tj)、但我们不能捕获每个 VIN VOUT 组合、因此我们挑选认为是最常见用例的产品。

    此致、

    Steve