This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532Q5B:有关未加密 SPICE 模型的问题

Guru**** 2501485 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532Q5B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441218/csd19532q5b-questions-regarding-unencrypted-spice-model

器件型号:CSD19532Q5B
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

我要为 CSD19532Q5B 使用未加密的 Spice 模型。 为该模型确定了4个外部引脚。 1、2、3、4。 从子电路1 =漏极、2 =栅极、3 =源极、4 =??? 引脚4应连接在电路中的什么位置?

谢谢、Vernon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vernon:

    感谢您关注 TI FET。 CSD19532Q5B.lib 文件包含4个子电路:CGS、CGD、CD 和 CSD19532Q5B。 前3个示例模拟 FET 的非线性电容、这些电容已连接在 CSD19532Q5B 子电路中。 无需连接这些引脚。 FET 子电路只有3个引脚:1 = D、2 = G 和3 = S。这是所有 TI 分立式 FET 模型的标准配置。 您使用的是什么电路仿真工具? 在将模型导入到其他工具中时、通常会提供有关为模型选择子电路的选项。 例如、使用 TINA-TI 中的全新宏向导时、它会识别不同的子电路、并要求从列表中选择应该为 CSD19532Q5B 的子电路。 我不熟悉其他工具是如何做到这一点的。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vernon:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vernon:

    由于我尚未收到回复、因此我假设您的问题已解决、将关闭该主题。

    谢谢!

    John