This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:Vin 和 Vdd 短路

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447202/ucc2897a-the-vin-and-vdd-short

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

我们从客户处得到故障样片、并且我们已确认参考 GND、引脚18 (VDD)和引脚14 (VIN)的电阻分别为67.8Ω 和3.6Ω。 TI CQE 已确认是由于 EOS 损坏、没有执行 FA 的值。 但我们想 确认为什么蓝色圆圈中的 MOS 会在标记的条件下损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    标记的不能造成损坏。 还有其他原因。 请描述发生损坏时的操作。

    请提供 QEM 号和 FA 报告。