This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844:TL2844DR-8数据表修订版本

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446899/tl2844-tl2844dr-8-datasheet-revision

器件型号:TL2844

工具与软件:

TL2844DR-8数据表从"修订版 I"更改为"修订版 J."

我想得到您对"计时电阻与频率间的关系"的评论。

请参阅随附的。

e2e.ti.com/.../RT.pptx 

当客户想要在 CT=1nF 时获得100kHz 频率时。

他们是否需要更改 RT 值?

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示、对于100kHz、您需要1nF 和12k Ω、因此是的、您需要更改为12k 使用新的 IC 时 .  

    您收到了 PCN 吗? 如果没有、请告知您的公司名称、以便我可以让您将 PCN 发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪煌三

    感谢您的答复。

    我收到了 PCN、

    请让我确认我的理解。

    因此、对于较旧的 IC、客户应该参考 Rev I 数据表;对于较新的 IC、应该参考 Rev J 数据表?

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是我的理解。 请将您的进一步问题发送回 PCN 团队。