This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:如何实现电源正常信号?

Guru**** 2514985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442090/tps22950-q1-how-to-implement-power-good-signal

器件型号:TPS22950-Q1

工具与软件:

大家好!

有什么方法可以用这个器件执行 POWER_GOOD 信号吗? 它具有~Ω 故障信号、可以重复用于此目的。 我看到的主要问题是关断/导通转换期间的行为。 如果 VOUT 不在 VIN 范围内、它是否指示为故障? 我谨记以下联系:

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您打算如何处理电源正常信号?

    当 MOSFET 得到完全增强时、电源正常信号用于导通下游负载。

    FLT 无法实现这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    我想使用电源正常信号在开关断开后解除内存芯片的复位。
    使用此电源开关执行此操作的推荐方法是什么?
    BR、
    Michael  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我认为 FLT 引脚不能用作 PGOOD。  

    您是否可以将负载开关与 PGOOD 指示器配合使用?

    谢谢

    Amrit