This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:电流限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438187/lm5008a-current-limit

器件型号:LM5008A

工具与软件:

尊敬的专家:

客户使用条件为54VIn 至3.3Vo 的 LM5008A、并且在 OCP 测试期间看到一些意外行为、想向您澄清。

根据 DS 规格、OCP 点应为0.41 - 0.61A、但此处是测量结果。 输出3.3Vo 从1.7A 开始减小。

下面是原始电路:

我运行了 Webench 仿真、并尝试在100uH 到220uH 范围内使用更小的电感器、但没有帮助。 甚至都不会增加纹波注入电路。  

请查看一些测量值。

请您仔细检查并告知可能会出现什么问题吗?

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我看到原理图有两个问题

    1) RT 值:根据数据表中的公式(4)、所选 RT 的最小导通时间应至少为400ns (在最大输入电压下)。 当 Vin 为54V 时、该值的最小值约为156k (在原理图中为133k)

    2) RCL 值:根据数据表第8.2.2.2节选择 RCL。 假设选择的最短导通时间为400ns、则该值可以设置为大约550k 的最小值(原理图中也是133k)。

    RCL 值较低可能会导致此问题。 只是为了确认、您是否也可以在 SW 节点处探测波形? 放大更多的波形也会有帮助。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    由于不活动而关闭此主题帖。  如果问题仍然存在、请随时重新打开。

    谢谢。此致、

    Niranjan