工具与软件:
尊敬的专家:
客户使用条件为54VIn 至3.3Vo 的 LM5008A、并且在 OCP 测试期间看到一些意外行为、想向您澄清。
根据 DS 规格、OCP 点应为0.41 - 0.61A、但此处是测量结果。 输出3.3Vo 从1.7A 开始减小。

下面是原始电路:

我运行了 Webench 仿真、并尝试在100uH 到220uH 范围内使用更小的电感器、但没有帮助。 甚至都不会增加纹波注入电路。
请查看一些测量值。







请您仔细检查并告知可能会出现什么问题吗?
谢谢!
解决了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
客户使用条件为54VIn 至3.3Vo 的 LM5008A、并且在 OCP 测试期间看到一些意外行为、想向您澄清。
根据 DS 规格、OCP 点应为0.41 - 0.61A、但此处是测量结果。 输出3.3Vo 从1.7A 开始减小。

下面是原始电路:

我运行了 Webench 仿真、并尝试在100uH 到220uH 范围内使用更小的电感器、但没有帮助。 甚至都不会增加纹波注入电路。
请查看一些测量值。







请您仔细检查并告知可能会出现什么问题吗?
谢谢!
解决了
您好、Allan:
我看到原理图有两个问题
1) RT 值:根据数据表中的公式(4)、所选 RT 的最小导通时间应至少为400ns (在最大输入电压下)。 当 Vin 为54V 时、该值的最小值约为156k (在原理图中为133k)
2) RCL 值:根据数据表第8.2.2.2节选择 RCL。 假设选择的最短导通时间为400ns、则该值可以设置为大约550k 的最小值(原理图中也是133k)。
RCL 值较低可能会导致此问题。 只是为了确认、您是否也可以在 SW 节点处探测波形? 放大更多的波形也会有帮助。
此致、
Niranjan