This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:EEPROM 中的 TPS25750D 和 BQ25792设置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443653/tps25750-tps25750d-and-bq25792-settings-in-eeprom

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792、、 TPS25751

工具与软件:

嗨、

对于上述组合、是否有更多选项可用于通过 EEPROM 预先设置 BQ25792? 我们在设计中使用这两个元件、我还想通过 TPS25750D 的 EEPROM 来更改 BQ25792的 Vsysmin 寄存器。 我当前使用 USBCPD 应用程序自定义工具、并使用完整的闪存二进制文件刷写 EEPROM。

非常感谢
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为目前没有配置 Vsysmin 的活动、但我会让我的一位团队成员确认相同情况。 但请允许一个延迟响应,因为感恩节在美国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!  

    TPS25750/51不配置 BQ25792最小系统电压寄存器0h。 如果此设计中存在主机、您可以使用"I2Cw"4CC 命令通过 PD 控制器写入电池充电器。  

    我还想重点介绍我们的后续器件 TPS25751、推荐用于所有新设计。 请参阅以下 常见问题解答。 

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:  


    非常感谢您的答复。 遗憾的是、我们目前的设计中没有主机、但我想我将在重新设计时添加一个小控制器、并且还会切换到 TPS25751。  

    谢谢

    Matthias