This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:具有快速启动/关断功能的双通道内核电源

Guru**** 2780545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62442, TPS62870, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447183/tps62442-dual-channel-core-power-supply-with-fast-startup-shutdown

器件型号:TPS62442
主题中讨论的其他器件: TPS62870TPS62867

工具与软件:

您好!

我们正在评估用于 ASIC 的核心电源产品、并需要具有以下规格的双通道解决方案:

  • 通道1: 直流/直流3.3V→0.9V (5A)
  • 通道2: 直流/直流3.3V→0.9V (5A)
  • 关键要求:
    • 作为一个系统、要求 IC 上升(25us)和下降(50us)速度。

我们发现 TPS62442 满足我们的许多需求、但仅限于2A 输出电流、这对于此应用是不够的。

TI 是否有符合上述规格的集成解决方案? 如果没有、您能否推荐合适的双芯片解决方案?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对于更高的输出电流、我们没有双相器件。 您可以查看 TPS62870和 TPS62867。 如果您想将两个电源轨组合到一个0.9V (10A)的单轨中、TPS62870还提供更高的输出电流版本。  

    25us 和50us 是否对应于输出电压的斜升和斜降时间? 此速度相当快、而且我们没有任何器件可以以这些速度斜升。

    此致、

    Varun