请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25143-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
在我们的项目中、我们将使用 LM25143-Q1 IC。 输入电压为12V、所需输出电压为3.3V、开关频率为220KHz。
开关时间为4.5us。 是否对高侧 MOSFET 和 低侧 MOSFET 的导通时间周期和关断时间周期进行任何计算? 我在快速入门指南表中找不到这些详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
在我们的项目中、我们将使用 LM25143-Q1 IC。 输入电压为12V、所需输出电压为3.3V、开关频率为220KHz。
开关时间为4.5us。 是否对高侧 MOSFET 和 低侧 MOSFET 的导通时间周期和关断时间周期进行任何计算? 我在快速入门指南表中找不到这些详细信息。