This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:软启动

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447166/tps23523-soft-start

器件型号:TPS23523

工具与软件:

你(们)好

请澄清以下几点。

1) PGb 和 SS 引脚之间是否有功能差异? 数据表指出两者都与为大容量电容器充电有关。

2)我们把 PG 管脚保持悬空、然后软启动时间增加(计数2000uF)、系统上电后、只支持130W 启动。

3) 3)是否需要通过电源正常进行直流/直流控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    必须使用 PGb 来控制下游直流/直流负载、以便 TPS23523在启动期间不会出现重负载。

    SS 引脚用于设置启动期间的浪涌电流、必须根据 Cout 来确定其大小。

    BR、

    Rakesh